This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:缺失2.4GHz 倒置 F 型天线参考设计的提及内容

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1398464/cc2652r7-missing-dimention-of-2-4ghz-inverted-f-antenna-reference-design

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

此参考设计是从 TI 获得的、但它没有正确提及 L1、H1和 H2的尺寸。 有人知道这些参数的确切尺寸吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    。 H1 您的图片中的尺寸与相同 W2 那样的尺寸。 有了这些信息、您就不需要了 H2 但只需扩展多边形以满足 左侧90°角的垂直进给。

    L1 在你的图片中,只要你不短或偏离太远的明显比例,就不是非常关键的。 在任何情况下、我们将其设置为1.2 mm、这也等于 L7 -( L5 + L6 )

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分