This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:CC2652R7:需要使用 FreeRTOS 而非 TI-RTOS

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401288/lp-cc2652r7-cc2652r7-need-to-use-freertos-instead-of-ti-rtos

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2340R5CC2652R7

工具与软件:

大家好、团队成员:

对于简单的外设 OAD 示例工程、我需要使用 FreeRTOS 而不是 ti-RTOS。 我已经看到过多角色示例、但有没有 POSIX 层的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、对于 CC2652R7、我们仅在 FreeRTOS 中提供多角色功能。 您应该能够修改示例以在 simple_peripheral 中运行、然后添加 OAD 功能。 您还可以使用 CC2340R5器件、因为该器件对所有 BLE 示例(包括支持 OAD 的示例)提供了原生 FreeRTOS 支持。

    此致、

    1月