This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:AES 加密

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1400146/cc2340r5-aes-encryption

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:AES-128

工具与软件:

您好!

终端客户提出一个问题、询问是否启用了 AES 加密

AES-128加密过程是否由 BLE 堆栈自动管理、并且用户通常不需要自己实施加密?

在配对和绑定过程中、客户端和外设(BLE)设备会建立一个共享密钥、用于加密未来的通信。 一旦设备配对并建立安全连接、它们之间传输的所有数据都将使用 AES-128加密算法进行加密。 请检查并确认、同时分享详细信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 BLE5-Stack 处理通过配对、MITM 保护和绑定运行安全连接所需的所有加密过程。 用户无需自行执行任何加密操作。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    感谢您提供信息。 请理解、配对和绑定涉及堆栈中的加密。 GATT 服务和特征(数据传输/通信数据包)怎么样? 它们是否也加密? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在定义 GATT 表中的特征时使用了加密权限、则可以将这些加密、这将要求连接处于加密和配对状态、然后才能使用该特定特性执行任何 GATT 操作。

    此致、

    1月