This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙论坛

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401001/bluetooth-forum

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在尝试实现内存占用量最小的基本 BLE 广播设备。。  我正在关注一个 较早的帖子中提供的建议。。

我要传输的实际数据包包含以下十六进制字节:

  22 0e cc cc bb aa 04 08 5a 49 47 02 01 06

使用 SmartRF Studio 中的 Packet RX 测试、我确实收到了每个数据包、尽管其中的内容在一半左右变得模糊不清:

我尝试了各种频率(通道37,通道17 ),但结果是相同的..

我在自己的代码中是否有什么"明显"忘记的???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否分享一下如何实现此用例? 您是使用 basic_ble 示例作为基础还是通过修改后的 PropRF 示例进行的?

    此致、

    1月