This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:单个广播事件期间的电流消耗

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1395903/cc2340r5-current-consumption-during-a-single-advertising-event

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

上图描绘了单个广告事件,用我的 joulescope J220分析仪捕获电流/时间..

执行程序是最新 SDK 附带的 basic_ble 示例...

我所做的唯一更改是将5dB 指定为 Tx 功率、并将"非连接和不可扫描的不定向"指定为我的广告类型...

看着捕获,我惊讶于超过500us 的活动 CPU 时间发生**后**最后一个数据包传输.....

BLE 堆栈在这里做什么、因为这代表了大量的电流/时间????

另外、您能解释一下每个 ADV 数据包 TX 事件中的小"边缘"吗??

总时间(每个数据包~200us)与有效负载大小一致。。

我只是不理解为什么要降低电流消耗???

而且、5dB 看起来不是有点高???  我预计平坦线为~8mA...。

我将针对其他堆栈(和其他 MCU)对基本广告进行基准测试、并希望尽可能将 cc2340置于最佳光线中:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的咨询。

    我建议查看用户指南的" 优化低功耗蓝牙"部分

    1. 在广播事件的最后一部分、 低功耗蓝牙协议栈会处理收到的数据包并进行设置
      睡眠计时器为下一个事件做好准备、然后进入待机状态。
    2. 每个通道 Adv 的额外功耗("边缘")是由 CPU 升高所致。 如需修改、请特别遵循我之前分享的指南中的第5步。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    2)您的建议2)确实帮助了"边缘"。。

    但关于1)、我已将我的广播类型设置为"不可连接、不可扫描";否则、您会在每个数据包 TX 后看到一个短 RX 窗口(在~5mA 处)... 我不确定正在处理哪些"接收到的数据包"(因为甚至没有预期!!!)

    根据我使用 rfPacketTx 示例捕获的其他功率配置文件、在 RCL 驱动程序中"清理"然后设置暂停计时器的时间通常小于100us...  我实际上能够单步执行 RCL 代码、在这里我看不到任何接近0.6ms 的东西。。  此开销大概发生在 BLE 堆栈内部(我无法访问源的位置)???

    Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    很高兴看到它有助于降低 Tx 的额外功耗。 如您所述、开销很可能来自 BLE 堆栈、专有射频示例(例如 rfPacketTx)中未使用。 我想问一下、我们的用例或功耗预期是什么、以便更好地了解如何提供帮助?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我在两周前给你发送了一个朋友的请求。。

    我想私下告诉您我的用例。。

    Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    我认为所有的问题都应该通过这个渠道进行更好的探讨、我不知道私人内部的问题。

    如果您想要讨论任何机密信息、我建议您联系您的德州仪器(TI)、告知他可以发起内部查询。 请告诉我、我还能为您提供哪些帮助。

    BR、

    David。