This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:数据包监听器2:发送消息 msg CfgPhy 时出错、问题未知

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1397672/launchxl-cc1352r1-packet-sniffer-2-error-sending-message-msg-cfgphy-problem-unknown

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具与软件:

您好!

与提到的线程类似、我在运行数据包监听器2时遇到问题、消息提示"error sending message、msg CfgPhy、problem unknown (发送消息、msg CfgPhy、问题未知)"。 尝试运行 Wireshark 还会显示错误"无法启动"\\.\pipe\tiwspc_data"捕获会话、原因是管道打开时出错:系统找不到指定的文件。 (2)。" Wireshark 为4.0.16。 在 Win11和 Win10两台计算机上都尝试过,使用的 COM 端口号完全相同,但这是自然的。 尝试 从引用的主题中替换 sniffer_agent_config.xml 文件-没有变化、老实说、我希望在过去的一年中可能会有一些变化。 至于文件内容、它们差别很大。

我还注意到的一点是、在器件配置对话框中仅显示37-39个通道、而文档中的示例显示从零通道到完整范围。 请帮助修复它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    这是通过哪种 PHY 实现的?

    对于 BLE、您只能选择广播通道、如文档所述:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    在我的例子中、只有一个无线电可用、屏幕上显示的是 BLE - BLE 1 Mbps 2402频带。

    但是、您的屏幕截图和我的屏幕截图之间存在差异、有通道范围只读字段、它在我的屏幕中显示37-39、而在您的屏幕中显示0-39。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有机会得到一些提示、如何使事情正常运行?

    谢谢