This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:上电时复位

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1392639/cc2340r5-q1-reset-when-power-on

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户使用 CC2340R5-Q1执行生产测试。

他们发现、在 不带控制复位引脚的 CC2340R5-Q1上电时、 固件无法正常运行。

EVM 上也会重现此行为。

 

请帮助检查 CC2340R5-Q1是否需要  在上电前控制复位引脚。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上电时 RESET 引脚的状态是什么?  

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:  

    WMCU_RESET 保持未连接状态、就像 EVM 一样、nRST 通过100K 欧姆电阻器上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保我理解、  

    已连接复位引脚、但主机 MCU 未将其设置为高电平、这是导致了问题的原因吗?

    可能发生的情况是复位引脚接地、因此正在进行复位。 器件通电时引脚的状态是怎样的?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:  

    很抱歉这么晚才回复。  
    我们发现了 RESET 引脚(WMCU_RESET)未连接、 nRST 由上拉电阻(R1)拉至高电平时的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在正常运行期间、WMCU_RESET 通常连接到什么位置?

    此致!

    Nima Behmanesh