This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:关于读取 CC2651R3微控制器中特定寄存器的查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1403645/cc2651r3-inquiry-on-reading-specific-register-in-cc2651r3-microcontroller

器件型号:CC2651R3

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在从事一个涉及 CC2651R3微控制器的项目、我需要帮助读取特定寄存器。 具体来说、我正在尝试读取RESET_SRC寄存器以确定上次系统复位的原因。

您能否提供有关如何正确读取RESET_SRC CC2651R3中寄存器的指导或示例? 此外、如需了解有关如何解读寄存器值及相关注意事项的任何信息、我们不胜感激。

以下是我尝试实现的目标的简要概述:

  • 微控制器: CC2651R3
  • 感兴趣的登记: RESET_SRC
  • 目标: 读取寄存器值以确定上次系统复位的原因
  • 开发环境:  Code Composer Studio (CCS)版本12。
  • SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17。

如果您可以建议任何代码片段、文档或特定 API 函数、它将非常有用。

谢谢。

此致、

Aarohi Shirbavikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试调用函数"SysCtrlResetSourceGet"(sys_ctrl.c)。

    谢谢!
    Toby