This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:OSCHF_DebugGetCrystalStartupTime ()和 OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude ()执行限制

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1403565/cc2642r-oschf_debuggetcrystalstartuptime-and-oschf_debuggetcrystalamplitude-execution-limitations

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好、先生、

我使用 SDK 版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48。

我使用 simple_peripheral 示例、并在 GAP_EVT_ADV_END 实例中调用以下两个 API 函数:
OSCHF_DebugGetCrystalStartupTime ()和 OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude () API 函数,但值都是0。  


我尝试了其他方法如下:
(1)执行 main()中的 OSCHF_DebugGetCrystalStartupTime()、可以获取值。  
(2)执行 SimplePeripheral_taskFxn ()中的 OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude ()、可以获取值。
但在 GAP_EVT_ADV_END 情况下无法获得这些值。


OSCHF_DebugGetCrystalStartupTime ()和 OSCHF_DebugGetCrystalAmplitude () API 函数是否有执行限制?
是否可以在广播结束后调用这两个函数?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些低级函数应在任何堆栈或 RTOS 运行之前在器件初始化例程上运行。

    谢谢!
    Toby