This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 NVS 存储器程序时、ICall abort 函数中缺少程序

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401482/cc2340r5-when-i-am-using-nvs-memory-program-get-stucked-in-icall-abort-function

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

  1. 我想在基本 BLE OAD 片上示例中实现一项功能、在该示例中、我初始化从 NVS 获取数据的缓冲区、然后设置 BLE OAD 参数、如名称、Tx 功率、广播间隔等 然而,当我这样做时,我的程序被卡在ICALL_abort(). 有具体原因吗?

  2. 我们是否可以使用 UART 更改运行时的 Tx 功率和广播时间?

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akash:  

    感谢您的咨询。  

    您是否能够共享您的代码实现/SysConfig 设置? 以及获得的错误的屏幕截图。

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan  

     在 NVS_WRITE()和 NVS_CLOSE ()之后、我减小了 CONFIG_NVSINTERNAL1的存储器面积、并创建了 CONFIG_NVS_0。  

    • 对 NVS 存储器进行定义  
    • 在 syscnfig 设置后是否需要进行任何类型的更改、例如链接器文件或其他东西