This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何使用 sbc_x64.dll 库解码 C++项目中的 mSBC 样本

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1402503/cc2640r2f-how-to-use-the-sbc_x64-dll-library-to-decode-msbc-samples-in-a-c-project

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好!

如何使用 sbc_x64.dll 库(位于 TI GitHub ble_examples、branch ble_examples-2.2中)来解码 C++项目中的 mSBC 样片。 此库以 python 示例代码(tools/scripts/audio)形式提供、并且没有带函数定义的头文件。 mSBC 数据由 CC2640R2模块使用同一分支(src util/sbc)提供的代码生成。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了 C++项目中的 mSBC 解码问题。 我使用了 GIT:nefarius/libsbc 存储库(来自 git.kernel.org/pub/scm/bluetooth/sbc.git)提供的 C 源代码。 谢谢 它使用 Visual Studio 2022在 Windows 上本地构建。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ciprian:

    感谢您分享您的结果。

    此致、

    Ivan