This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401815/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

在分离到定制 PCB 之后、我需要使用独立的 xds110 pbrobe 对 CC2651R3SIPA MCU 芯片进行编码和调试。

我能够使用 XDS110独立调试探针在 LaunchPad 套件中对 CC2651R3SIPA MCU 芯片进行编码。

但是、关于如何使用 XDS110独立调试探针来对 MCU 进行编码或调试、我没有正确的引脚设置/配置来使用定制 PCB 进行编码或调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:  

    感谢您的咨询。  

    只是确认您已将 MCU 芯片从 LaunchPad 移除到定制 PCB? 我能问您要做什么吗?  

    您是否能够共享您的设置?  

    此致

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     但我需要相同的 PCB 线迹、以及是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此硬件连接

    我运行了 rfUart 桥接器示例代码  

    调试要调试的程序时发生的情况、但是 我可以在 putty 软件中查看 UART 数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:  

    您是否已查看用户指南:  XDS110调试探针用户指南

    此致、

    Ivan