This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:无法将硬件连接到 SimpleLink Connect 应用

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401726/launchxl-cc26x2r1-unable-to-connect-the-hardware-to-the-simple-link-connect-app

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

我正在尝试将我的 Launchpad 连接到我的 Android 手机上的 Simple Link Connect 应用程序。 但是、在应用上、我无法查看任何可用低功耗蓝牙器件列表。 当我使用其他人的手机(IOS 电话)时、我很容易看到 Project Zero 器件并成功地切换了引脚。 那么,在 Android 应用程序中使用应用程序时是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!  

    感谢您的咨询。  

    您能否请参阅以下线程、看看这是否可以解决问题、请参阅:  

    链接1

    链接2.

    请告诉我这是否对您有用。  

    您是否也在不进行任何修改的情况下运行开箱即用项目 zero?  

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我检查了两个线程、但没有效果。 是的、我将在不进行修改的情况下运行开箱即用项目。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!

    这仅适用于 Project Zero 示例或您是否尝试过其他项目?  

    您的 Android 版本是什么? 您是否正在使用最新的 SimpleLink Connect 应用?  

    您能否尝试使用 NRF 连接并再次刷写项目、看看您是否注意到同样的行为?  

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!
    是的、我也尝试过简单的外设示例。 现在、该应用能够检测设备并与其连接。 然而,我对该应用程序有一些疑问。 有时、我可以查看器件并进行连接。 而在其他情况下、甚至无法看到单个器件。 这是应用程序中的一个错误吗? 我的 Android 版本是13顺便.

    谢谢。此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好!  

    我们目前 在应用程序中没有已知问题。 您能否尝试将 RSSI 设置为-80并查看是否能够连接到项目? 您是否已尝试重新安装应用程序?  你能用基本的 ble 尝试吗? 您的项目目标是什么?

    此致、  

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已尝试将 RSSI 设置为-80以及重新安装应用程序。 但我仍然会遇到一个问题、那就是有时无法检测到手机上的设备。 已经尝试了基本的 BLE、Project Zero 和简单外设示例。  


    工程的目标是从应用程序接收特定字符串、并通过 UART 协议将其发送到另一个器件。

    谢谢。此致、

    Raj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以确认您使用的是最新的 SDK? 您能否确认您在旧模式下广播? 如果您还遇到同样的问题、您是否尝试过使用 NRF Connect 应用程序?

    我将获得更多这方面的信息、并且必须与您联系。  

    此致

    Ivan