This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256XQFNEM:用于 MSP-exp30f5529LP、EmAdapter BoosterPack、cc256xcqfn-EM 的连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, MSP430F5438A, CC256XCQFN-EM, CC3200, CC2640, MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1393089/cc256xqfnem-connections-for-msp-exp30f5529lp-emadapter-boosterpack-cc256xcqfn-em

器件型号:CC256XQFNEM
主题中讨论的其他器件:CC256XCQFN-EMCC3200、CC2564C CC2640MSP430F5529、MSP-EXP430F5529LP、MSP430F5438A

工具与软件:

您好!

我有以下板

 1.msp-exp30f5529LP、

2. EmAdapter Booster Pack、

3.cc256xcqfn-em (双模块)

4.cc3200音频 Booster Pack。

您可以建议此电路板的连接、并建议我们可以使用的软件 SDK 和 IDE 版本。

谢谢。此致

Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 MSP430的 Bluetopia 软件插件、请单击此处

    https://www.ti.com/tool/CC256XMSPBTBLESW

    您将需要安装 CCS (Code Composer Studio)、当前我使用的是版本12.3、它可正常工作。 但它也应该能与最新版本12.7一起使用(已进行 havent 测试)

    但是、即使您拥有了音频 Booster Pack、您似乎想通过它运行一些音频示例、但您无法使用 MSP430 (由于存储器限制)。 如果要使用 CC2564C 测试音频示例、则需要使用 MSP432或 STM32主机平台。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    我们没有 MSP432或 STM32主机平台。

    我们有 TI CC2652R1/CC2642R1、CC2640 Launchpad、其中任何一种都可以用于此连接(作为存储器限制的响应)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abinesh:

    很遗憾、不需要将 Bluetopia 栈移植到这些主机平台。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio

    您建议的 SDK。 构建应用后、我收到以下错误。

    您能帮助我解决这个问题吗?

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您的错误来自没有下载 MSP430 TIVware SDK。  

    示例吗?  

    如果是、则需要下载主机驱动程序

    https://www.ti.com/tool/SW-TM4C

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rogelio

    我的包括如下所示、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我之前看过 M4版本、但我已经成功导入和构建了 MSP430项目。 您正在使用什么 CCS 版本和 MSP430编译器版本?  进入"General"下的项目属性可找到此方法

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    下面是我的项目属性,请检查是否需要进行任何更改。

    下面是编译过程中出现的警告和错误。

    建设目标:"SPP307.out" Demo_Lite
    调用:MSP430链接器
    /ti/ccs1250/ccs/ccs_base/msp430/include /ti/Connectivity/CC256X -vmspx --abi=coffabi --code_model=large --data_model=small -O2 --opt_for_speed=0 -g --define=__disable_smclk__--define=__support_low_energy_---- define=BTPS_memory_buffer_site=3250--/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/msp430_4.1.9/bin/cl430 Demo_Lite /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/msp430_4.1.9/lib /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/msp430_4.1.9/include /ti/Connectivity/CC256X /ti/Connectivity/CC256X /ti/ccs1250/ccs/ccs_base/msp430/lib/5xx_6xx_FRxx Demo_Lite_ Demo_Lite

    警告#10204-D:无法将索引库"libmath.a"解析为兼容库
    软件库
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第221行:警告#10374-D:中断向量"RTC"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第222行:警告#10374-D:中断向量"port2"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第223行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER2_A1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第224行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER2_A0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第225行:警告#10374-D:中断向量
    "USCI_B1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第228行:警告#10374-D:中断向量
    "Timer1_A1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第230行:警告#10374-D:中断向量"dma"

    没有中断处理程序例程。
    >>编译失败
    Makefile:148:目标'SPPC.out'的配方 Demo_Lite 失败
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第231行:警告#10374-D:中断向量
    "USB_UBM"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第232行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER0_A1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第233行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER0_A0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第234行:警告#10374-D:中断向量"ADC12"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第235行:警告#10374-D:中断向量
    "USCI_B0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第236行:警告#10374-D:中断向量
    "USCI_A0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第237行:警告#10374-D:中断矢量"WDT"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第238行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER0_B1"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第239行:警告#10374-D:中断向量
    "TIMER0_B0"没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第240行:警告#10374-D:中断向量"COMP_B"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第241行:警告#10374-D:中断向量"UNMI"
    没有中断处理程序例程。
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第242行:警告#10374-D:中断向量"SYSNMI"
    没有中断处理程序例程。
    警告#10247-D:创建不带段的输出段".patch"
    示例
    "../lnk_msp430f5529.cmd"、第146行:错误#10099-D:程序无法容纳
    可用内存。 段".text"大小的对齐放置失败
    0x1a784。 可用存储器范围:
    闪存大小:0xbb80未使用:0xa6a8最大空洞:0xa6a8
    错误#10010:链接过程中遇到错误;Demo_Lite 未找到"SPP387.out"
    构建
    gmake:***[SPP307.out] Demo_Lite 错误1.
    gmake:由于错误、未重制目标"all"。

    ****构建完成****

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否可以尝试使用编译器 v4.1.5及更低版本

    这些是我构建时没有错误的项目规格。 使用 CCS 12.7.1

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rogelio

    成功构建后,当尝试闪存/运行或调试时,它显示如下所示。

    谢谢。此致、

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确定您有正确的 MSP430 Launchpad 吗? 您可以将其翻过来、然后可以读取电路板的版本。

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    使用以下 MSP-Exp430F5529LP Launchpad、

    谢谢。此致

    Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是您收到此错误的原因。 为 MSP430F5438a 创建了堆栈

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/MSP-EXP430F5438

    这就是您开箱即用所需的 EVM。

    此致!

    Rogelio