工具与软件:
SDK 版本:7.40.00.64
CCS 版本:12.7.0
在我首次使用 UART_WRITE 发送消息后、如果关闭 UART 200ms、然后打开、UART2_OPEN 将失败。 我发现输入 Hwip_disable ()后进程失败。 它是否与 ISR 上下文调用相关? 如果是、我应该如何解决?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
SDK 版本:7.40.00.64
CCS 版本:12.7.0
在我首次使用 UART_WRITE 发送消息后、如果关闭 UART 200ms、然后打开、UART2_OPEN 将失败。 我发现输入 Hwip_disable ()后进程失败。 它是否与 ISR 上下文调用相关? 如果是、我应该如何解决?


您好!
我已尝试过此功能、但看不出同样的问题。 (这是在我假设 UART_WRITE_FLAG!= 0且 OUTPUT[0]!= 0的情况下实现的)。
在您的情况下、UART_WRITE_FLAG 是否可能为0?
如果是、则代码序列可能如下所示:
在这种情况下、预计第二个 UART2_OPEN 会失败。
在这个确切的代码中、我建议将第一个 UART2_open 函数放在"if (UART_WRITE_FLAG)"块中。
谢谢!
Toby
我想情况是、UART2_open 可能连续调用两次、中间没有 UART2_close。
是否仅在单线程中使用/管理 UART2? 或者是否有多个线程正在尝试访问它?
由于正在运行多个任务(BLE 应用、BLE 堆栈等)、因此在 BLE 项目中可能会发生这种情况。
您可以尝试以下操作吗:
在这个确切的代码中、我建议将第一个 UART2_open 放在"if (uart_WRITE_FLAG)"块中。
或任何其他方法、以确保:
例如、一个互斥量/信标会有所帮助。
我推测尽管使用了 usleep (200000)、执行线程可运行以执行蓝牙
是的、这是很有可能的。 当前任务将在您调用 usleep 后产生、以便可以运行其他任务。 然后、可以运行蓝牙堆栈任务。 或者蓝牙堆栈任务可能会挤占应用任务(我认为在默认情况下、堆栈任务的优先级高于应用任务)。
但在堆栈任务生效后、应用任务应恢复关闭 UART。
如果进入第一个"if (UART_WRITE_FLAG)"块、则进入第二个"if (output..." 预计会进入块、然后在该 UART 线程调用 usleep 时、UART_Close 将完成执行。
您可以在 UART_open 的末尾和 UART_Close 的末尾放置一些计数器进行确认吗?
您可以将 UART 文件直接复制到项目中并单步执行。 具体为: \source\ti\drivers\uart2