This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:LP-EM-CC2340R5

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1401794/lp-em-cc2340r5-lp-em-cc2340r5

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

如何在示例 CCS 中检索最后一次接收的 RSSI

rfPacketRx_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用专有模式、而不是 BLE

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试 RCL_readRssi。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    该值始终为127 =-0dBm

    我们是否应在初始化中允许 RSSI?
    如果是、如何?

    添加了示例

     /*提交命令*/
      RCL_Command_Submit (rclHandle、&R rclPacketRxCmdGenericRx);


     RSSI=RCL_readRssi ();


      /*在命令完成时挂起*/
      RCL_Command_pend (&R rclPacketRxCmdGenericRx);

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于接收器未启用或填充 RSSI 值、RSSI 在此时可能无效。

    如果您在 while 循环中读取该值、则在短时间后应该会看到有效(非127)值。

    您是否可以尝试等待一些延迟?

    可表示为:

      /* Submit command */
        RCL_Command_submit(rclHandle, &rclPacketRxCmdGenericRx);
    
    usleep(1000); // wait 1msec
    
      rssi=RCL_readRssi();
    
    
        /* Pend on command completion */
        RCL_Command_pend(&rclPacketRxCmdGenericRx);