This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否可以使用 basic_ble_oad_dual_image 项目调试 CC2340的关断模式?

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1404659/cc2340r5-hoe-to-debug-the-shutdown-mode-for-cc2340-using-basic_ble_oad_dual_image-project

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、朋友:

我使用 CC2340R5的 MCU 和 SDK simplelink_lowpower_f3_sdk_8_10_00_55。 我使用 basic_ble_oad_dual_image 的工程。 在空闲模式(原始)下、我可以接收 I2C 数据(器件用于从器件并将其设置为 I2C 目标)。 在空闲模式下、我修改 PC 和堆栈的数据、以运行我的程序并对其进行调试。 但现在我要调试电源关断模式。 CCS 再次显示该错误、如下所示。

Cortex_M0P:JTAG 通信错误:(错误-615 @ 0x0)目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 与目标的连接可能不可靠。 在重试之前尝试降低 TCLK 设置。 (仿真包12.6.0.00029)
Cortex_M0P:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议您在连接和重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试

提前感谢。

Ted Wu