This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何将48M 系统频率分频为12M

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1403636/cc2340r5-how-to-divide-the-48m-system-frequency-to-12m

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

SDK 版本:7.40.00.64

CCS 版本:12.7.0

由于48M 频率消耗的功率太大、因此预计可分频为12M。 我是否可以参考任何相关信息或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕无法在 CC2340上执行此操作。

    谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、FI

    CC2340是否无法执行任何分频操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须检查以确认这一点。

    您想在应用中查找目标功耗数字是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI
    我 在 CC2340数据表中查找功耗。 我想将频率降至3倍甚至4倍
    这使得 CC2340在唤醒状态下仅消耗约600uA 的电流。