This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:CC2652RB 和 CC2652P74的区别

Guru**** 2767245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405466/cc2652rb-difference-between-cc2652rb-and-cc2652p74

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2652P7

工具与软件:

您好!

我希望您能了解一下关于 CC2652RB 和 CC2652P74的不同之处。
根据数据表、CC2652RB 似乎具有内部48MHz 振荡器。
因此、如果用户从 CC2652P74更改为 CC2652RB、则可以移除外部48MHz 振荡器。
我的理解是否正确?
如果用户担心使用内部振荡器、您能告诉我吗?

此致、