This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:CC2540EMK-USB - SmartRFStudio 7.

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540EMK-USB, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406048/cc2540emk-usb-cc2540emk-usb---smartrfstudio-7

器件型号:CC2540EMK-USB
Thread 中讨论的其他器件: CC-调试器

工具与软件:

您好!

我今天刚收到 CC2540EMC-USB 记忆棒、想将其与 SmartRF Studio7配合使用。 遗憾的是、软件没有找到 USB 软件狗...  

你能在这里帮我吗?

最好的餐馆

Nick、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    Smart RF Studio 7需要 JTAG 连接、但 CC2540EMC-USB 仅提供 USB 连接、无需任何其他硬件。  要使用 Smart RF Studio 7、您还需要 CC 调试器 或 SmartRF05EB、请参阅 swru342 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、通过 CC-debugger 使用 CC2540EMK-USB 适用于 RF Studio 7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该如此、只要您确保  CC2540EMK-USB 和 CC-DEBUGER 均已连接(即已加电)

    此致、
    Ryan