This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何将 LaunchXL-CC2640R2与数据包监听器 v2配合使用

Guru**** 2588035 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, LAUNCHXL-CC2640R2, UNIFLASH, CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405443/cc2640r2f-how-to-use-launchxl-cc2640r2-with-packet-sniffer-v2

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHLAUNCHXL-CC2640R2CC2650、LAUNCHXL-CC2650

工具与软件:

您好、TI 支持:

我从 本线程中了解到 、可以将 CC2640R2 launchpad 用作数据包监听器、因此我已经下载并安装了`SmartRF Packet Sniffer 2`并刷写了文件` C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_fw\bin\cc26x0lp\sniffer_hex.hex` 、但我在打开 CC2640R2 Launchpad 时不能使用 Unifter-Fw 代理来检测到。 尝试单击`Detect Devices`数次、正在重置 LaunchPad、但 仍未检测到。

谢谢!
穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    这是 SmartRF 数据包监听器2用户指南。  遵循入门指南并确认遵循了所有说明。  LAUNCHXL-CC2640R2是唯一连接到您的计算机的器件吗?  请确认 UART RX/TX 跳线已连接到 LaunchPad 的 XDS110接头行上。  您是否有单独的 LaunchPad (最好是不同的2.4GHz 版本)或计算机用于测试?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    我按照指南的说明操作 、直到开始使用—SmartRF 数据包监听器2用户指南文档 (步骤3)是不可能的、因为它没有检测到电路板。

    关于 TX/RX、我以前在不同的蓝牙项目中使用过同一款 LaunchPad、现在运转良好。

    此外、为了仔细检查我是否刷写了`Host_test` sample、使用 Uniflash 和 Btool 可以连接并使用电路板、所以它必须使用数据包监听器2。

    此致、
    穆罕默德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对  ciffer_fw.hex 进行编程并复位 LP 后、LED 是否闪烁?  我 今天和我没有 CC2640R2 LaunchPad、但明天会进行测试。  我注意到在数据包监听器2 硬件要求中缺少 CC2640R2F LaunchPad。 我没有之前 E2E 主题的任何历史记录、但我会在24小时内让您知道我的结果。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以获得  LAUNCHXL-CC2640R2、但很遗憾的是、 cc26x0lp\ciffer_fw.hex 也没有在我的 CC2640R2F 上运行、因此我认为您需要使用数据包监听器2文档中列出的不同 LaunchPad。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。

    最好从 Sniffer 安装中移除该固件、避免浪费用户和 支持团队的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以支持 LAUNCHXL-CC2650、遗憾的是 CC2650和 CC2640R2F 之间的差异太多、不能与监听器固件十六进制映像实现二进制兼容。