This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:SMART RF Studio 连续 TX 间隔设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1399572/cc2640r2f-smart-rf-studio-coninuous-tx-interval-setting

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

您好、

是否可以在 Smart RF Studio 连续 TX 部分调整间隔?

或者、我想知道是否可以激活数据包 TX 部分中的解调。

目前、我们需要测量 BLE 通信占空比值、但由于强制传输、无法正确测量连续 TX 部分。

使用数据包 TX 进行测量时、由于跳频、无法进行测量。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 SmartRF Studio 7中的连续 TX、没有用于控制间隔的设置、但如果您使用数据包 TX、则有一个间隔设置、请参阅下图:

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有办法使它变得混乱? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于数据包 TX、已确认间隔调整。
    问题在于频率定期跳频、从而难以测量占空比。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否碰巧有任何显示此跳频的图像? 我可以将其转发给 rnd、查看他们的反馈。

    (*另外在此数据包 TX 示例中、您是否仅使用了 SDK 中经过修改的示例?)  

    谢谢!

    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前正在进行身份验证、无法进行调查。 
    是否可以通过修改此捕获中的通道来解决流式传输问题? 这是 Eddystone 最新版本的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能需要邀请我的团队成员来进一步帮助您了解 BLE 特定方面。

    据我所知、BLE 应用将发送3个数据包、每个数据包都位于不同的信道中(然后还会在每个信道上查找响应);这可能可以解释您看到的"跳频"、因为这可能是应用本身的一项功能。

    如果要测量"占空比"、您可以临时将通道本身的定义更改为一个通道;但是、这可能不符合 BLE 规范。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alex、
    我认为这将是一份很好的参考资料。
    我只是想修复频道:) 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户还可以将代码配置为排除另外两个广播通道。  

    但是、在 BLE 连接中、它将仍然使用所有数据通道。  

    谢谢!
    Alex F