工具与软件:
尊敬的 TI:
在 SimpleLink 低功耗 F3 SDK (8.10.01.02)中、所有示例都使用 FreeRTOS、而不是 TI-RTOS。 我想知道为什么使用 RTOS 开关以及用于 CC234x 的 BLE5-Stack 是否支持 TI-RTOS 吗?
我的公司在一些项目中(使用 TI -RTOS)正在使用 TI CC2642、我想利用我们存储库中的一些通用代码。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
在 SimpleLink 低功耗 F3 SDK (8.10.01.02)中、所有示例都使用 FreeRTOS、而不是 TI-RTOS。 我想知道为什么使用 RTOS 开关以及用于 CC234x 的 BLE5-Stack 是否支持 TI-RTOS 吗?
我的公司在一些项目中(使用 TI -RTOS)正在使用 TI CC2642、我想利用我们存储库中的一些通用代码。
谢谢。
您好!
感谢您联系我们。 F3 SDK 现在完全支持 FreeRTOS、而不是 TI-RTOS 这一更改是由于 FreeRTOS 的开源性质和 RTOS 提供的优势所致。 我们在 CC2642和 CC2340R5之间提供了一些移植指南、有助于更大限度地增加之前项目中可重复使用的代码量。 我们还提供了 TIRTOS 到 FreeRTOS 的迁移指南、可能会有所帮助。 我已将以下链接链接:
此致、
1月