请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
尊敬的团队:
如何将所有 LGPTimer 用于不同的 timimg 任务?
在 LGPTimerLPF3.h 中、该示例仅使用一个计时器。 该示例未在 SYSCFG 中指定 LGPTimer 的名称。
所有计时器是否都应该使用相同的回调? 然后在回调中区分这些计时器? 如果是、如何实现?
谢谢