This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:如何使用所有 LGPTimer?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406533/cc2340r5-how-to-use-all-the-lgptimer

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

如何将所有 LGPTimer 用于不同的 timimg 任务?  

在  LGPTimerLPF3.h 中、该示例仅使用一个计时器。 该示例未在 SYSCFG 中指定 LGPTimer 的名称。  

所有计时器是否都应该使用相同的回调? 然后在回调中区分这些计时器? 如果是、如何实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    这是 LGPTimer TI 驱动程序文档。  您可以在 SysConfig 中添加最多四个 LGPTimer 实例、并从 PinMux 下拉列表中选择计时器外设(LGPTX)。

    这些 LGPTimer 名称中的每一个都可用作 LGPTimerLPF3_open  调用的第一个参数。  您可以 从 LGPTimerLPF3_Params 中选择 hwiCallbackFxn 、还可以选择相同的回调或不同的回调、因为回调参数 会使用 LGPTimerLPF3_Handle 参数来区分每个条目 。

    此致、
    Ryan