This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5是否支持3线 SPI 模式? (SCLK、CSn、SDIO (双向数据))

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1406026/cc2340r5-can-cc2340r5-support-3-wire-spi-mode-sclk-csn-sdio-bidirectional-data

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

嗨、团队:

CC2340R5是否支持3线 SPI 模式? (SCLK、CSn、SDIO (双向数据))

谢谢。

卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    这也取决于 SPI 外设、但我已在使用 SPI TI 驱动器之前确认了 SDIO 数据线、其中 POCI 直接连接到外设的 SDIO、PICO 通过1k Ω 电阻连接到 POCI。  这不是建议用于 CC2340R5 SPI 外设的设置、但可以正常运行。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TI SPI 驱动器是否也支持此设置?

    谢谢。

    卫斯理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在响应中提到了 TI SPI 驱动程序、即我用来复制此类解决方案的驱动程序。

    此致、
    Ryan