This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:睡眠模式再次唤醒模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405844/cc2340r5-sleep-mode-to-again-wakeup-mode

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

嗨、团队:

我们正在从睡眠模式到唤醒模式、这种情况下我会遇到一些问题、

使用基础项目 basic_ble_oad_onchip_lp_EM_CC2340R5_freertos_ticlang、我们启用了外设+观测器

1)直接未从 CCS IDE (IDE12.5.0和 SDK 7.4.0)刷写、但我们可以通过 Uniflash 应用程序刷写

2)->如果使用 SHUTDOWN 模式  

    1.广告停止并断开与已连接移动设备的连接

    2.扫描也已停止。

       ->如果我们使用按钮中断唤醒,它连接回来并开始扫描。

3)->If we use sleep mode (如果使用睡眠模式)  

    1.广告停止并断开与已连接移动设备的连接

    2.扫描也已停止。

       ->如果我们再次唤醒,它不会唤醒

是否可以在睡眠模式下实现无线电开启。

您能给我们一些关于从休眠模式到唤醒模式的建议、以及一些有助于理解和进一步开发的文档或 API 吗?

谢谢。此致

Chandra Shekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra:

    感谢您的咨询。 请帮助我回答以下问题:

    1. 这是汽车应用吗? 您是否使用 CC2340R5-Q1器件?
    2. 请问您是如何在项目中配置关断模式还是睡眠模式?

    一般而言、关于 OAD、我建议查看以下培训材料: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AbMoFvWD.bZAg65tD.7NsQ__SIMPLELINK-ACADEMY-CC23XX__gsUPh5j__LATEST

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

      这是汽车应用吗? 您是否使用 CC2340R5-Q1器件?

      是的、这是一款汽车产品、我们将使用 cc2340r5-Q1器件。

     请问您是如何在项目中配置关断模式还是睡眠模式?

     我们正在尝试两者来计算电流消耗、但在切换到低功耗模式期间、我们需要开启无线电。

      我们已使用对 Launchpad 进行测试  basic_ble_oad_onchip_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang  帮助下构建项目  gpioshutdown_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 项目。  在此测试期间、我们观察到、在 两种模式下、无线电都已关闭、

    您能建议、如何在低功率模式下实现无线电开启/建议其他方法来处理此问题吗?

    谢谢。此致

    Chandra Shekar