请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK 工具与软件:
我正在解决一个问题、即在我的设备和 iPad 之间进行绑定重新连接期间、连接到远程 SPP 端口后、需要关闭未使用的服务器 SPP 端口。 在某些使用条件下、设备将从绑定重新连接(使用远程 SPP 端口)转换回需要原始服务器 SPP 端口的配对模式。 我目前在过渡到配对模式时尝试重新打开服务器 SPP 端口时遇到问题。
我似乎在 为本文使用 Stonestreet One Bluetooth Stack 和相关的 ISPP API 函数。
SPP 端口管理对我来说是一项新功能、无论从任何方面来说、我都不是蓝牙经典解决方案的专家。 如果有任何指示、我将尽力澄清这种情况。
感谢您的阅读! -最大值