This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:引导加载程序收到意外响应

Guru**** 2588965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1402984/cc2340r5-receive-unexpected-response-on-bootloader

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 成员:

以下是我的建筑环境:

软件

修补程序版本

Code Composer Studio

12.4.0.202306011800

称作 SimpleLink SDK

7.20.1.10.

XDCtools

3.62.1.16_CORE

我们遇到了有关引导加载程序的一些问题、并且想了解发生了什么情况以及如何解决这些问题。

发送  CMD_DOWNLOAD (0x21)后、我们预计会收到0x00 0xCC 或0x00 0x33。

但是、我们收到0x40 0x00、有时收到0x30 0x40。

"0x40 0x00"和"0x30 0x40"分别是什么意思?

谢谢。

BR、

Yuwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的禹文:

    CC2340引导加载程序 CMD_DOWNLOAD cmd id 为0x26、请参阅技术参考手册第"8.5.3 ROM 串行引导加载程序命令"部分。

    cmd ID 0x21为 CMD_GET_STATUS。

    (请注意、CC26xx 和 CC23xx 之间的 ROM 引导加载程序存在差异)。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您提供这些信息。

    我们是否可以修改引导加载程序的代码? 或者在哪里可以检查 CC2340引导加载程序的确切代码流程?

    谢谢。

    BR、

    Yuwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、无法实现、因为引导加载程序位于 ROM (只读存储器)中。

    尽管我们不提供 ROM 源代码、但 TRM (技术参考手册)中详细介绍了引导加载程序功能。

    很好、您已经有了与它连接的方法、因此请按照 TRM 中的命令详细信息来实现固件下载。
    具体而言、本节将介绍"8.5.4引导加载程序固件更新示例"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在回顾引导加载程序的过程时、我们发现了一件奇怪的事情:

    根据 TRM P470、我们看到了以下过程:

    我们最初希望在发送 BLDR_CMD_GET_STATUS 后收到 ACK/NACK。

    但是、在发送  BLDR_CMD_GET_STATUS 后、我们收到0x03 0x40 0x40、这似乎是 BLDR_CMD_RET_SUCCESS 值。

    我们认为可能缺少一些东西。

    1.您能帮助我们澄清这是引导加载程序的预期行为还是错误吗?

    2.另外,我们可以看到以下描述:

    发送器被允许发送零、直到接收到非零响应、这是 SPI 所必需的并被 UART 允许。 在准备好应答或否定应答正在发送的数据包前、接收器可以返回零。 在发送数据包后收到响应之前、两种器件都不传输非零字节。

    这是否意味着我们在发送任何 CMD 后收到的每个0x00都可以忽略?

    谢谢。

    BR、

    Yuwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每条命令后都会返回 ACK。
    然后收到 ACK 后使用 BLDR_CMD_GET_STATUS 来检查上一条命令的状态。

    [报价 userid="562607" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1402984/cc2340r5-receive-unexpected-response-on-bootloader/5374915 #5374915"]

    另外、我们可以看到以下描述:

    发送器被允许发送零、直到接收到非零响应、这是 SPI 所必需的并被 UART 允许。 在准备好应答或否定应答正在发送的数据包前、接收器可以返回零。 在发送数据包后收到响应之前、两种器件都不传输非零字节。

    这是否意味着我们在发送任何 CMD 后收到的每个0x00都可以忽略?

    [报价]

    是的、基于这一点、SPI 主机可能会忽略这些零字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    每条命令后都会返回 ACK。
    然后收到 ACK 后使用 BLDR_CMD_GET_STATUS 来检查上一条命令的状态。

    我还是有点困惑。

    我们预计在发送 BLDR_CMD_GET_STATUS 后会看到另一个 ACK/NACK。

    但我们没有收到 BLDR_CMD_GET_STATUS 的任何 ACK/NACK。

    我们会直接获得 ACK/NACK 以外的内容。

    我们认为这是不正确的。

    您能解释一下为什么会发生这种情况吗?

    谢谢。

    BR、

    Yuwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该在每个命令后收到一个 ACK/NACK。。 您能否确认要发送的  BLDR_CMD_GET_STATUS CMD ID? 是 0x21吗?

    发送 BLDR_CMD_GET_STATUS 后、您从器件中看到什么值?

    发生问题时、您能否提供通信线路的逻辑分析仪快照? 还应在问题发生之前添加一些命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:


    1.能否确认要为 BLDR_CMD_GET_STATUS 发送的 CMD ID? 是0x21吗?
    ->是的、我们已确认发送的地址正好是0x21。

    2.发送 BLDR_CMD_GET_STATUS 后、您从该器件中看到什么值?
    ->我们满足两个条件:

    a)我们直接收到0x03 0x40 0x40、前面没有0xCC 或0x33。

    b)我们收到0xCC/0x33并等待了很长时间、但在 ACK/NACK 之后没有得到任何其他字节。

    基于 TRM、以上所有情况都不正确。

    请帮助我们澄清如何找出问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享有关您的调查的更多详细信息。

    我将在3个工作日内查看并提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是定制电路板吗? 或 LaunchPad?