This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:两个套件之间的传导 BLUTOOTH 数据包通信

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408179/launchxl-cc2640r2-conducted-blutooth-packet-communication-between-two-kits

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具与软件:

早上好、

我正在尝试 以一种传导方式在两台设备之间开发一个蓝牙/Zigbee 数据包通信应用。

我计划使用两个 LAUNCHXL-CC2640R2器件、并使用 RFSmartStudio 软件通过建立数据包通信。

我对此有几个问题。 第一个问题是关于天线附近的 uFL 连接器、是否可以从该端口获取信号或者仅以辐射方式进行通信。
在后一种情况下、您能否向我推荐可以在其中以传导方式执行此测试的另一个套件?

我的另一个疑问是、是否有必要刷写样本以便它们链接、在这种情况下、您能否向我提供有关如何执行此操作的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    Unknown 说:
    第一个是关于天线附近的 uFL 连接器、是可以从该端口获得信号还是只能以辐射方式进行通信。

    LAUNCHXL-CC2640R2出厂时附带连接到 PCB 天线的无线电设备。 您可以按如下所示反转电容器、以便将射频信号路由到天线连接器。

    Unknown 说:
    我还有一个疑问、那就是是否有必要刷写样本、以便它们链接、在这种情况下、您能否向我提供如何操作的说明?

    使用 SmartRF Studio 时、命令由 SmartRF Studio 直接写入器件的 RAM 中。 这意味着器件的闪存内容不会产生任何作用。
    换句话说、无需刷写器件。

    我希望这些将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我真的很感激您的回答。 你的回答很有启发性。
    最后一个问题、我看的是 U. FL 连接器、我想它将与 I-PEX1兼容。
    但乍一看、很难知道连接器的尺寸是多少?

    再次感谢大家、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接器是 Murata 的 MM5829-2700 (此信息可在 LAUNCHXL-CC2640R2的设计文件中找到 - www.ti.com/.../swrc335)-我将为您检查与您提到的连接器的兼容性、因为我不是本主题的专家。

    如果我可以-如果您将一个无线电的射频输出与另一个无线电的射频输入直接连接、可能会遇到问题、因为无线电发射的能量可能会使接收器饱和。 这不会改变器件、但会使通信变得不可能。 为了避免饱和问题、请降低发射功率(-10 dBm 或以下)或添加射频衰减器。

    我希望这将有所帮助、

    此致、