This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:LAUNCHXL-CC2640R2在导入新工程时、失败、并显示 Arm 编译器消息

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1407464/cc2640-launchxl-cc2640r2-when-importing-new-project-it-fails-with-arm-compiler-message

器件型号:CC2640

工具与软件:

虽然我已经安装了新的编译器版本并且看到了它、但 CCS 似乎没有使用它?

我正在使用 CCS :  版本: 6.0.0.00190  

为了试图恢复旧的项目,工作

随附了2张错误图片

谢谢!

Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    如果可以、当您指向版本18.12时、错误消息似乎表明编译器的版本18.1是必需的。 可在以下位置找到编译器的可用版本: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、编译器问题得到解决

    您是否还能说明在何处找到具体的库、如下所示:

    说明资源路径位置类型
    产品 com.ti.SIMPLELINK_Academy _CC2640R2SDK v1.14.2.04当前未安装、没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。 Trolley_Door_ V02_cc2640r2lp2 Trolley_Door_ V02_cc2640r2lp2问题

    我有喜欢的衣橱: simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45、这似乎不兼容?

    是否有相同的错误?

    谢谢!

    Roee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到它有所帮助!

    Product com.ti.SIMPLELINK_Academy_CC2640R2SDK v1.14.2.04当前未安装、没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本

    这似乎是在这里回答: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/650769/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f

    我希望这将有所帮助、

    此致、