This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无法在两个 CC2340R5器件之间建立蓝牙通信

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1399774/cc2340r5-unable-to-establish-bluetooth-communication-between-two-cc2340r5-devices

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我不熟悉 BLE 通信。 我使用 CC2340R5进行 BLE 通信。


我使用 TI 样例程序->basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 在 SimpleLink Connect 应用程序和 CC2340R5套件之间完成了通信。


我正在使用2个套件(CC2340R5)、一个作为中央器件、另一个作为外设、在这种情况下、没有显示范围内可用蓝牙器件数量的任何显示屏。 例如、在 应用中、我的外围设备和其他设备在应用中可见、因此我可以选择我的外设和连接(或配对)。


在本例中、我无法在2个器件之间进行通信。 在 BLEAppUtil_processGAPEvents 中、我无法获取 GAP_LINK_ESTABED_EVENT (附有照片)。


在本例中、我使用随机静态地址、地址集为00:00:00:AA:BB:CC。


                      

我将使用 TI 提供的 basic_ble_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang 示例。


与应用进行通信后、我想更改器件角色、将其作为一个外设、作为另一个外设的中央器件、并设置可以轻松连接的地址。

与应用程序地址模式通信时使用具有公共 ID 的 RPA。 在上述情况中、 我选择了地址模式作为随机静态地址。  
错误到底是什么??? 如果有人能指导、那将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    APP 和 CC2340R5套件的通信只是为了了解通信,最终目的是在2个 CC2340R5器件之间进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimish、

    感谢您的咨询。

    我可以向您介绍 我们 SimpleLink Academy 实验中使用 basic_ble 示例进行的低功耗 BluetoothRegistered连接培训材料。 还有其他几种方法也可以使用。 我建议先将 basic_ble 工程配置为中央和外设(第二块电路板)、并按照该实验的步骤进行操作。 请同时利用串行终端和"双按钮"菜单。

    此外、您可以使用 用作中央设备的 SimpleLink Connect 移动应用来测试配置为外设的 CC23xx。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、我已经完成了 SimpleLink Academy 实验、两个 CC2340R5器件之间的连接很成功 、一个作为中央器件、另一个作为外设。