This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:关于载波频率偏移和漂移、远远超出可接受的限制。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1407876/launchxl-cc2640r2-about-the-carrier-frequency-offset-and-drift-significantly-exceeding-the-acceptable-limits

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
Thread 中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我们将使用 TI CC2640R2F EVM 来验证用于测试射频性能的测试环境。

Sheiding Box 和 Litepoint IQxel 也准备好进行测试。

我们使用 SMART-RF Studio 控制 CC2640R2F 以发送 BLE 数据包。  (Smart RF studio7的版本: 2.31.0)

但 IQXEL 显示、TI EVM 未能满足 BT SIG 有关载波频率偏移和漂移的规范、显著超出了可接受的限制。

请帮助检查此问题、并告诉我们可以采取哪些步骤来解决该问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题之前已报告过、并且显示是由用于认证的软件引起的。

    我会让从事这项工作的专家在他回到办公室后发表评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    明白了。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:  

    我可以知道比  Smart RF Studio  2.31.0更旧的版本是否也存在此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提出这个后续问题、这让我意识到您在测试的运行方式中可能存在一些不一致之处。

    我们建议在器件上刷写 host_test 代码并使用 HCI 命令(由 BTool 或其他工具发送)将器件设置为 Tx 模式。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:  

    我为客户提供了有关 在器件上刷写 HOST_TEST 代码和使用 HCI 命令(由 BTool 发送)将器件设置为 Tx 模式的培训。

    我将联系我的客户、通过 HCI 命令运行射频测试。

    感谢您的及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:  

    IQxel 无法使用 BTool 解析载波频率漂移和偏移。

    您能帮助说明为什么会发生这种情况吗?  

    另请帮助我的客户在使用 BTOOL 时提供相关的 HCI 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    要运行 载波频率偏移和漂移测试、应将器件设置为发送 DTM 数据包 可以通过实现 PHY 、在上 通道 可以通过实现 支持的最大数据包长度 有效载荷10101010 .

    要在1M PHY 上运行测试、请利用 HCI_LE_TransmitterTest 带有正确通道的 testDataLength 和 Testdata。

    要在其他 PHY 上运行测试(仅适用于 ble5stack、因为 blestack 不支持其他 PHY)、请利用命令 HCI_LE_EnhancedTransmitterTest 、具有正确的通道 testDataLength、 DtmPktPattern 和 txPhy。

    我希望这将有所帮助、  

    此致、