This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:无法在 SysConfig GUI 中设置 QFN40 (RKP)上引脚4 (DIO10)的 PWM 输出

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1409299/cc2340r5-pwm-output-from-pin-4-dio10-on-qfn40-rkp-cannot-be-set-in-sysconfig-gui

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

数据表(修订版 D)指出可以在 DIO10 (引脚4)上设置 PWM、但我注意到不能在 SysConfig GUI 上设置它。

我想知道哪一个是错的、那么有人能告诉我吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表正确无误、我看到了在 SysConfig 中配置 PWM 输出的选项:

    BR、

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    感谢您的答复。

    在 SysConfig 屏幕的设置中、我已将"通道0连接"设置为引脚、但通过将"互补通道0连接"设置为引脚、我可以选择 DIO10/pin4。 现在它看起来像好的。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Taka Kamata