请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R 工具与软件:
执行此操作时、会显示以下构建错误:
未解析符号 ECDSA_CONFIG、首先在 C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/source/ti/drivers/lib/ticlang/m4f/drivers_cc26x2.a 中引用
我首先添加了对 ECDSA_INIT ()的调用,并尝试使用一组实际的参数:
ECDSA_INIT();
ECDSA_Params 参数;
ECDSA_PARAMS_INIT (¶ms);
ecdsaHandle = ECDSA_OPEN(0,¶ms);
也没有这样的运气。 我在做什么错?