请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
您好!
我正在开发 固件以读取已连接器件的 RSSI。 我有两块 CC2340 Launchpad 板、它们都通过 BLE 连接。
因此、我想知道如何获取已连接设备的 RSSI。
器件:LP-EM-CC2340R5
SDK: simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
Code Composer Studio 版本:12.5
请帮我解决这个问题。
谢谢、此致
Ratan Dalei