This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:有没有适用于 CC2674R10的功耗估算器工具?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2674R10, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1409000/cc2674r10-is-there-the-power-estimator-tool-for-cc2674r10

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件:CC2340R5ENERGYTRACE

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在评估 CC2674R10。 他们想要执行功耗估算器。 但是、在 CC2674R10网页上没有"Power Estimator"工具。 对于 CC2340R5、该工具也提供。 CC2674R10功耗估算器工具是否有任何计划? 或者客户可以通过一些修改来利用 CC2340R5功耗估算器工具?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jerry Kuo、

    我希望你做得好。 您有现成的 XDS110ET 吗? 我们可以在此处使用 EnergyTrace 作为估算功耗的一种方法、请参考此处的信息: ENERGYTRACE IDE、配置、编译器或调试器| TI.com。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的建议。 但是、客户处于评估阶段。 他们还没有开发固件。

    是否可以基于 CC2340R5功耗估算器工具并进行一些修改以适应 CC2674R10?

    或基于 CC13xx_CC26xx。  经过一些修改后可适用于 CC2674R10的功耗估算器工具

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    如果您碰巧有 CC2340R5 (或 CC26xx)方便、您可以做的就是构建->闪存->能量跟踪、但让 EnergyTrace 保持打开状态! 现在、EnergyTrace  打开后、您应该能够将其与任何受支持的器件(CC2674R10)一起使用。  

    我倾向于将一个 CCS 工作区与 EnergyTrace 同时打开 、另一个用于开发的工作区通过工作/构建/刷写开发工作区、然后运行 EnergyTrace  来查看电流/功耗估算值。

    请告诉我、这是否可行。  

    谢谢!
    Alex F