This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:TX Rx 控制支持外部 FEM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408503/cc2340r5-tx-rx-control-to-support-external-fem

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我们想添加一个外部2.4GHz PA/LNA/SW FEM、以扩展 CC2340R5的范围。 我们需要控制 FEM 的 Tx 和 Rx 引脚。 是否有任何与此相关的信息或资源?  谢谢!