This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC26552是否可以支持 LBT (说前先听)协议以及自适应频率捷变(AFA)的首选选项?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408676/cc2652p-can-cc2652-support-lbt-listen-before-talk-protocol-with-a-preferred-option-of-adaptive-frequency-agility-afa

器件型号:CC2652P

工具与软件:

尊敬的 Expert:

我的客户希望具有20dBm TX 输出并通过 ZigBee 和 BLE 的 CE 调节。

CC2652是否能够支持 LBT (说前先听)协议以及自适应频率捷变(AFA)首选选项?

https://www.ti.com/lit/an/swra670a/swra670a.pdf#page=16

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    我希望你做得好。 它看起来好像 CC2652支持 LBT、但我不确定 AFA、可能需要就此联系。  

    谢谢!
    Alex F