This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:广播数据包中的 MAC 地址与正在读取的目标 MAC 地址不匹配。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408722/cc2642r-the-mac-address-in-the-broadcast-packet-does-not-match-the-destination-mac-address-being-read

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具与软件:

尊敬的团队:

正如标题所示。 通过"simple_broadcaster "演示、BLE Assist 应用显示了广播设备 MAC 地址(不同于 FCFG1 BLE_MAC 寄存器中的 Mac 地址读取)。

它还将广播设备地址模式设置为公共地址。  

奇怪的是 、 此问题仅在特定的 开发板上发生、而其他两个开发板没有此问题。

 

我不知道如何解决此问题、请提供一些故障排除建议。

SDK 版本: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您能否确认所使用的确切开发板? 是 LAUNCHXL-CC26X2R1吗? 如果是、那么是否可以在主板上共享修订版和 IC 标记?

    此致、

    1月