This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:请就以下问题提供反馈

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405793/cc2340r5-q1-please-provide-feedback-on-the-following-issues

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

您好、TI:

针对目前项目中存在的三个问题、迫切需要您的反馈和解决方案。

首先、关于将 BLE 蓝牙协议栈代码与 CC2745平台和 CC2340平台上的信道探测演示代码合并的时间轴和更新计划、请提供具体的时间范围和时间安排。

其次、关于 TI 在 CC2745平台上提供的信道探测 Python 代码包含四种距离计算算法、即相位、RTT、IFFT 和 CC2745平台上的嵌入式 VCE 模块仅使用音乐算法来计算距离的情况、我可否询问 VCE 模块将来是否会提供其他三种算法、以及此提供的计划时间表是何时?

最后、关于 CC2745平台上运行的 mucboot 的发布日期、如果您能提供具体的发布日期、我们将不胜感激。 谢谢!

祝您愉快!

James

2024.08.28.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    首先、计划在第4季度早期对信道探测的 BLE 堆栈支持。 它将支持 CC2340和 CC2745器件。  

    其次、基于相位的测距和 RTT 是用于估计 RTT 的距离和提高其安全性的不同协议。 RTT 将使用 VCE 提供 NADM 支持、但目前没有时间表。 基于相位的测距使用 VCE 内的 Music 或 IFFT 算法进行后处理距离测量。 目前、该演示在 VCE 上支持音乐和 IFFT 处理。  

    最后、MCU 引导功能将在8.40 SDK 版本中发布。 预计将于2025年第4季度末或第5季度开始实施。  

    如果您有任何后续问题、请告诉我!

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Larson:

    感谢您的答复。以下两个问题我也希望您能引导我完成。

    1.未来的 TI CC2340芯片是否会配备1M 闪存产品以更好地支持双映像功能? 如果是、预计何时发布?

    2.如何使用 VCE 模块中的 MUSIC 和 IFFT 算法获得准确的距离数据。

    使用 CS 功能时、您可以获得两组 PCT 数据:初始和反射。 当应用 MUSIC 和 IFFT 算法时,仅仅获取两组数据的交叉乘积,生成一个新的 PCT 向量矩阵,然后输入 MUSIC 和 IFFT 进行计算,这是否足够? 当使用 IFFT 算法时、我调用 VCELPF3_computeFFT 函数、该函数会返回一个向量矩阵。 这些矩阵数据如何与时域的脉冲响应值对应? 应如何使用这些值来查找第一个峰值并计算距离数据?

    祝您愉快!

    James

    2024.09.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!  

    有关 MCU 引导和通道探测的任何进一步讨论、请通过 FAE 进行跟进、因为该器件仍处于 RTM 前。  

    由此给您带来的不便、我深表歉意。  

    谢谢!  
    Isaac