This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:通过后门引导加载程序和放大器进行固件更新;Jlink 刷写无法正常工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SEGGER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1405193/cc2642r-fw-update-via-backdoor-bootloader-jlink-flashing-is-not-working

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: SEGGERUNIFLASH

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用后门引导加载程序模式刷写最新的固件、最初几天它运行正常、之后它不会进入后门引导加载程序模式本身(对于 Ping 本身、没有响应)。
然后、我尝试使用 Jlink 刷写固件、这也是我们遇到的以下错误。 μ A
有任何步骤来恢复这个芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ARUL:

    也许 CC2642R 器件的 CCFG 在引导加载程序编程期间损坏、导致引导加载程序和 JTAG 被锁定。  我不熟悉 JLink 的使用 、通过联系 Segger 讨论此工具、您可以获得更好的支持。  您是否能够 使用 XDS110调试器(LaunchPad 上的调试器)将器件连接到 UNIFLASH 或 FLASH-PROGRAMER-2?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

      我们无法将器件连接到 FLASH-PROGRAMER-2。 是否有任何其他恢复的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为无法将器件连接到 Flash Programmer 2的意思是什么、您可以共享屏幕截图吗?  您使用的是2引脚还是4引脚 JTAG、该器件是位于 TI LaunchPad 还是定制电路板上?  如果"批量擦除"命令在 Uniflash 或 FP2中未成功、则 ROM 引导加载程序和 JTAG 接口可能会锁定在当前所安装的 CCFG 中、这意味着 阻止了器件访问以防止进一步篡改。  有必要进一步了解初始错误是如何发生的、以防止出现更多情况。

    此致、
    Ryan