This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于 CC2340R5:我们可以共享用于 I2C 的 CC2340R5 SWDIO/SWDCK 引脚吗?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408255/re-cc2340r5-can-we-share-cc2340r5-swdio-swdck-pin-for-i2c-usage

主题中讨论的其他器件:SysConfig

嗨、团队:

如果想满足 I2C/SPI / UART / GPIO / 32.768kHz 接口的要求、您建议使用哪个具有 BLE 无线电的 MCU 器件?

   

Thansk.

数量级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2340R52、CC2340R21、CC2340R22应该适合您。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    请分享 SysConfig 工具结果。

    谢谢。

    小巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我不理解您的要求。 您能具体说明一下吗?

    感谢您的理解、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    请参阅上面的方框图。

    我们需要  I2C/SWD (DEBUG)/ SPI / UART /未使用的 GPIO / 32.768kHz / 48MHz 接口。

    例如:

    I2C IF 是引脚? 和引脚?

    SWD IF 是引脚? 和引脚?

    SPI IF 是哪个4引脚?

    UART IF 是引脚? 和引脚?

    未使用的 GPIO 是引脚? 和引脚?

    32K.768KHz 是引脚? 和引脚?

    48MHz 是引脚? 和引脚?

    谢谢。

    小巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是您可以得到的解决方案:

    我将让您使用 SysConfig 测试相同设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    您的设置并不相同。

    请帮助直接提供40引脚的引脚排列说明。

    谢谢。

    小巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享的屏幕截图、现在我明白了这种困惑。

    首先、从我共享的屏幕截图中可以看出、引脚26和27未分配、因此您可以将其用于32kHz 时钟输入。

    我知道您正在采用一种稍微不同的方法、即您希望事先"保留"LFXT 引脚-我认为这是一种很好的做法、可能会避免日后混淆。

    您遇到的问题是 SysConfig 不自动为 LFXT 选择引脚引起的(我不知道为什么会向团队报告)。

    因此、当您保留 LFXT 时、您将看到以下内容:

    然后、您应该手动选择要使用的信号("P"和"N")以及相关的引脚:

    随后可能会出现两个警告(它们是良性的)。 之所以会出现这些问题、是因为信号未路由到 LaunchPad 上的连接器。 您可以删除这些单击"忽略"。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    明白了、谢谢。

    选择 I2C/SPI/UART/2 GPIO/32.768kHz 后、我们可以使用 CC2340R5-24引脚封装、请参阅下面的配置、对吧?  

    谢谢。

    小巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴看到您解决了问题。 对我来说很好!

    此致、