This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5 RSSI 值是否会随通信速率的变化而变化?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1408833/cc2340r5-will-the-cc2340r5-rssi-value-change-as-the-communication-rate-changes

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

CC2340R5 RSSI 值是否会随通信速率的变化而变化? 例如、如果200Kbps 和2Mbps 在同一距离、RSSI 值是否相同​​?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设使用相同的发射功率和调制方案、通信速率不应影响 RSSI 的值。

    然而、可接收到的最小 RSSI 值(也称为"无线电敏感度")预计会随着通信速率的降低而变小。 该器件的数据表中提供了这些信息。

    我希望这将有所帮助、

    此致、