This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:实验视图中出现 Launchpad 连接问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410079/launchxl-cc2640r2-launchpad-connection-issue-with-lab-view

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尝试将 Launchpad 与 TIDA01580应用相连时、出现以下错误

根据 TIDA01580手册说明、Launchpad 不应连接到 TIDA 01580板、而是应在连接到 Lab View 应用程序时采用原始跳线设置

但在本例中、当我断开 TIDA 板、它会显示上述错误、但当 TIDA 板与 LaunchPad 连接时、它显示没有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ankush Syal、

    该 LaunchPad 是否在 TIDA01580之外工作;这意味着如果我们打开其他一些程序(CCS、UniFlash、SmartRF Studio)、您便可以正确使用该 LaunchPad? 我在这里正在调查您的问题、但我目前没有 TIDA01580。  

    谢谢!
    Alex F