This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在 CC2340R5上实现存储器保护以防止未经授权的读取

Guru**** 2546710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410740/cc2340r5-implementing-memory-protection-on-cc2340r5-to-prevent-unauthorized-reads

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: SysConfigUNIFLASH

工具与软件:

您好!

目前、我正在处理一个 Basic BLE profile 示例项目。 我已将生成的 hex 文件加载到 CC2340R5启动板中、并且能够读取目标器件的存储器。

加载固件后、如何防止读取目标器件的存储器? 是否有可能、如果可以、如何实施?

谢谢!

Vignesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh:

    感谢您的咨询。

    如果要避免不必要的存储器读取、我建议检查以下选项:

    1. 锁定调试访问并使其只有在芯片擦除后才可用:
      1. 转到"SysConfig"->"TI Devices"->"Device Configuration"->"Device Permission Settings"并禁用``Allow SWD Debug Port``。 如果有助于满足您的安全目标、您还可以禁用``允许闪存程序``和``允许闪存验证``。 但是、请确保保持启用``允许芯片擦除``。
      2. 转到 SysConfig -> TI Devices -> Device Configuration ->"Debug Configuration"、然后在``Debug Authorization``字段中选择``Debug not allowed``。
      3. 保存修改、构建和刷写器件。
      4. 现在调试访问被完全阻止、并且调试访问点不再可用。 对器件的唯一访问是通过 SACI 进行的、该访问不提供任何回读器件内容的方法。
      5. 要再次进入 SACI、您的工具将需要允许一个序列、在该序列中器件通过硬件引脚复位保持在复位状态、并且 SWD 启用过程已完成。 这就是器件第8.3节中 TMR 提到的状态。
      6. 从 SACI 可以执行器件的完全擦除、包括包含调试和 SWD 访问控制字段的 CCFG。
      7. 一旦完整擦除完成、器件就会恢复到您从 TI 收到它时的状态。 通过在``New Configuration``窗口内从休眠状态中唤醒``选项时启用``Apply 引脚复位、可使用`UNIFLASH 来实现这个使用 SACI 的擦除过程。 一旦连接、您可以执行擦除、但无法读回任何存储器内容。
    2. 启用带身份验证的调试访问:
      1. 转到"SysConfig"->"TI Devices"->"Device Configuration"->"Device Permission Settings"并启用``Allow SWD Debug Port``。 但是、如果有助于满足您的安全目标、您可以禁用``允许闪存程序``和``允许闪存验证``。 但是、请确保保持启用``允许芯片擦除``。
      2. 转到 SysConfig -> TI Devices -> Device Configuration ->"Debug Configuration"、然后在``Debug Authorization``字段中选择``需要调试身份验证``。
      3. 选择12到64个字符(4的倍数)之间的密码(即32位字长)。 字符可以是字母、数字或特殊字符。
      4. 使用在线`s 4510256工具计算散列值。
      5. 您可以按照用户指南" 调试配置"部分中的其余部分进行详细操作

    同样重要的是、不要这样做 禁用 允许芯片擦除、以便仍可根据需要擦除器件并对其重新编程。

    BR、

    David。