This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:内部32.768kHz 与外部32.768kHz 之间有何差异?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1411330/cc2651r3sipa-what-is-the-difference-between-internal-32-768khz-and-external-32-768khz

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件: CC2651R3

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新项目中考虑使用 CC2651R3SIPA。

他们发现 CC2651R3SIPA EVM 具有外部32.768kHz 晶体。

但在 CC2651 (9.12时钟系统)的数据表中、CC2651R3具有包括32.768kHz 在内的内部系统时钟。

您能解释一下内部32.768kHz 和外部32.768kHz 之间的区别吗? (即准确度等)

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    根据数据表:

    内部振荡器是一种 RC 振荡器、与外部晶体基准相比、其精度更低且精度变化更大。 通过根据外部高频晶体定期进行自我校准、可以提高内部振荡器精度。  

    应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra499c/swra499c.pdf 介绍了不使用外部晶体振荡器时系统的权衡和功能。

    BR、

    周杰