This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:在 CC2651R3定制 PCB 中上传代码时出错

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410803/cc2651r3-error-during-code-upload-in-cc2651r3-custom-pcb

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件: CC2651P3

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

CCS 版本 -12.7.

SDK 版本 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

编译器版本 - 3.2.0 LTS

我正在使用中  Project_Zero 基本代码  CC2651R3 微控制器与我们的定制 PCB 板进行了比较。 将代码上传到器件时所用到的信息 Code Composer Studio 、我遇到了以下错误(也请参阅随附的屏幕截图):

IcePick_C: Error connecting to the target: (Error -242 @ 0x0) A router subpath could not be accessed. The board configuration file is probably incorrect. (Emulation package 9.13.0.00201)

注释

  1. 我已经移植了 Project_Zero 根据迁移指南 CC13x2x1 或 CC26x2x1到 CC13x1x3或 CC26x1x3软件迁移 中的说明、CC2651R3上 一个 E2E 主题中也讨论了 CC2651R3微控制器的示例代码

请您提供帮助以解决此错误吗? 具体而言:

  1. 新批次的 CC2651R3 MCU 是否需要调整电路板配置文件?
  2. 中是否有任何特定的故障排除步骤可解决此错误 Code Composer Studio

请您提供有关此问题的指导。

谢谢、此致、

Rajnish Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajnish:

    退一步、您是否能够尝试使用 SmartRF Studio 7将器件置于调试模式并控制电路板? 它将告诉我们调试器电路是否存在问题。

    此致、

    1月