This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何将 CC2642的内部48 MHz RCOSC_HF 引导至 GPIO 进行输出测量

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1403562/cc2642r-how-to-direct-the-internal-48-mhz-rcosc_hf-of-cc2642-to-a-gpio-for-output-measurement

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好、先生、

我使用 SDK 版本:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48。

BLE5示例:simple_peripheral


如何将 CC2642的内部48 MHz RCOSC_HF 引导至 GPIO 进行输出测量?
例如、我们测量了一个外部晶体32KHz、并导出到 GPIO 中进行输出测量、示例如下:
IOCPortConfigureSet (IOID_26、IOC_PORT_AON_CLK32K、IOC_STD_OUTPUT);
AONIOC32kHzOutputEnable();
RCOSC_HF 是否具有针对调用的类似 API?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于48MHz 时钟则不能这样做。

    但是、我们可以通过运行具有48MHz 时钟的通用定时器并在 GPIO 上使用分频时钟来间接检查这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能举个例子、说明如何使用 GPtimer 生成48MHz 时钟并将分频时钟导入到 GPIO 中、这可以在运行的 RTOS 中使用吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 FI、

    您能不能帮助我分享一下有关如何使用 GPTimer 测量 GPIO 引脚的内部48 MHz RCOSC_HF 输出的示例代码? 谢谢你。