This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:如何测量32768Hz 晶体启动时间

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1410655/cc2642r-how-to-measurement-the-32768-hz-crystal-startup-time

器件型号:CC2642R

工具与软件:

您好、先生、

SDK 版本使用: simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48。  

示例使用:examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral

我已经使用 OSCHF_DebugGetCrystalStartupTime () API 来获取48 MHz 晶体启动时间。

如何测量32768 Hz 晶体  启动时间?

是否有可以直接调用的 API 来获得类似数量的 LF_CLOCK_EDES?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    没有可用的 API、但可以 在 OSCClockSourceSet 之后轮询 OSCClockSourceGet 、并且当该值符合预期时、您将使用 SysTick driverlib 或 Timestamp DPL 比较完成此过程所需的时间。  LF_CLOCK_EDGE 以大约15微秒为单位。

    此致、
    Ryan